This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:在电池自带内置保护电路时记录休息 — 放电-休息数据

Guru**** 2619315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579084/bq34z100-r2-relax-discharge-relax-data-logging-when-battery-has-it-s-own-built-in-protection-circuit

部件号: BQ34Z100-R2

尊敬的团队:

尝试找到 BioEnno BLF-2450A 的最佳 ChemId、这是一款具有以下特性的磷酸铁锂电池:8S16P
每节电池为 3.2V、3.3Ah(26650 大小的电池)
因此、电池输出电压为 25.6VDC、52.8Ah

电池的内置保护电路可防止在放电结束时捕获任何张弛数据:
高级 PCM 保护
-内部保护措施:过流、过压、欠压和短路
-集成电池平衡和充电控制,确保电池健康和安全

rel-dis.csv 

随附的是休息和放电到 BPC 硬停止结束的日志文件。 为了捕获 5H RELAX 数据、停止放电的好地方是什么?为了不会过早停止、而是及时停止以使所有内容保持通电状态?

TI 电池化学成分列表中 26650 电池的 ChemID 0x0451,那么我是否应该使用该化学成分而不通过休息 — 放电-休息数据获得更好的匹配呢?
 
所附的是一个良好的放电循环,其中我停止了放电在 22.4VDC ,以便停止非常接近但我见过 Bioenno 内置保护触发器的地方。 我捕获了所有放电后张弛的数据。 但是、您会在根据该数据随附的 TI 报告中看到、所有 ChemId 都适用于 LiCoO2 电池和 BQ27621,这非常令人困惑 — 我如何才能集中使用 TI 匹配工具以 LiFePO4 电池上的 BQ34Z100-R2 为目标?
 
请您推荐一个好的下一步、以便获得此 Bienno Power 电池的最佳匹配 ChemId 吗?
 
此致、
Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    就像跟进这个请求一样。 谢谢!

    Art/Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 GPC chem 工具并遵循文档操作。

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    你好。

    客户刚刚 使用了在线工具选择的 ChemId、即 0x0400。 但是、 在重复的学习周期中、它无法检测该 LiFePO4 电池的充电结束。 附件是电荷结束间隔为 10 秒的日志以及导出的配置.csv 文件。

    e2e.ti.com/.../failed_2D00_detect_2D00_fc.zip

    您愿意进一步帮助吗?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机答复。

    此致、

    Diego