This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:关于频繁启用/禁用 CE 引脚对 IC 性能影响的说明

Guru**** 2619975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582774/bq24072-clarification-on-frequent-ce-pin-enable-disable-impact-on-ic-performance

器件型号: BQ24072

尊敬的 TI 支持团队:

我们在器件中使用了 bq24072 IC、有一个关于的问题 CE(芯片使能)引脚运行

主要优势 CE 引脚每天大约启用和禁用 500 次 通过固件控制执行初始化 USB 电源

您能否确认 CE 引脚的这种频繁切换是否可能产生 对长期可靠性或性能的任何影响 IC?

其他详细信息:

  • 我们的器件包含一个

  • a. 温度传感器 集成到系统中、这对我们的产品功能至关重要。在充电过程中、我们观察到传感器误差率增加。 为了缓解这种情况、我们会定期进行 启用和禁用 CE 引脚 来控制 IC 操作。

请提供您对此的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    只要  在任何引脚(尤其是 IN、OUT 和 BAT)上不会引起振铃或过冲超过器件的绝对最大额定值、定期切换/CE 引脚通常就可以正常工作。

    您指的是哪种温度传感器: bq24072 TS 引脚(NTC 输入)或者其他?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我们使用的是 SHT31 温度传感器 达到最佳性能。

    为低功耗 CE 引脚 通过固件控制、从高电平到低电平或从低电平到高电平、我们不会在转换之间实现任何延迟。 这是否会导致 bq24072 IC 出现任何问题?

    你有任何疑问吗 电路建议 潜在的振铃或过冲?


    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    我建议查看示波器上的引脚、看看转换期间是否有任何振铃。 布局改进通常有助于减少振铃。

    根据示波器上看到的内容、这可能有助于在转换之间添加延迟、以便有时间让瞬态稳定下来。

    该温度传感器是否用于根据电池温度控制充电?

    此致、

    Alec