This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858B-Q1:用 BQ25856 替代 BQ25858/BQ25858B

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758A, BQ25858-Q1, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579147/bq25858b-q1-replacing-bq25858-bq25858b-with-bq25856

器件型号: BQ25858B-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25858-Q1、BQ25758A、 BQ25758

几个月前、TI 建议我使用 BQ25858 而不是 BQ25856。 我准备好制作原型板、BQ25858B/BQ25858 似乎并不存在。 我正在寻找关于使用 BQ25856 作为最后替代方案的具体说明/指南。 具体来说、我应该如何调整设计以确保完全消除这种情况。 似乎主要关于 FB、FBG、TS 和 MODE 引脚。  

IIN 和 IOUT 引脚似乎只是重命名为 ILIM_HIZ 和 ICHG、但编程相同、因此我想确认这些引脚可以保持原样。  

该设计仅用作具有一定管理功能的宽范围输入降压/启动电源。 在此设计中、我没有使用 BQ25856 的“反向“模式。

随附原理图页面:

 BQ25858B.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lary、

    BQ25858 存在。 查找产品页面是否遇到困难?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍需要改用 BQ25856、以下是引脚变化的答案:

    • FB:这是一个基准引脚、需要一个分压器来设置输出电压
    • FBG:这是 FB 引脚的接地回路。 当仅连接一个电池以降低 IQ 时、它会进入高阻抗状态。 如果需要、该引脚可直接接地。 完整的反馈网络是从 Rtop 到 FB 到 Rbot 到 FBG 的输出电压检测。
    • TS:这是用于电池温度监控的热敏电阻连接。 如有必要、可通过 I2C 禁用 TS 引脚。 否则、将 REGN 连接到 5k Ω 至 7.25k Ω 接地的电阻分压器应该足够了。
    • 模式:BQ25856 上不存在。 此引脚改用于 PGND。
    • Iin:与 ILIM_HIZ 相同
    • IOUT:与 ICHG 相同

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是物理可用性。 该零件已“新“足够长、到目前为止我预期库存。 全球库存仍然为零。 我 的分销商也在寻找。 我联系了 TI、他们刚刚提供了使用 TI 网站上的产品供货工具的循环回答。 我没有找到任何信息来了解此产品是否 随时可用。 如果我可以更改设计以使用任一零件、那么也许我可以继续使用原型构建(15-20 个单元)、尽管我宁愿使用实际零件进行构建。 发生这种情况时、我将在不同的电路板上使用 BQ25856。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lary、

    这是有趣的库存。 我觉得配件也很容易买到。

    我知道想要使用实际器件进行构建。 2 个器件的补偿方式不同。 BQ25856 针对电池进行了补偿、因此其行为与 BQ25858 并不相同。 如果确实使用 BQ25856 进行构建、则设置 EN_TERM=0、EN_CHG_TMR=0 和 EN_PRECHG=0。 您可能还需要更大的电容来减少电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 FB/FBG 反馈电阻器设置为需要 BQ25856 提供的默认输出电压。 这就提出了有关 BQ25858 的问题。 在写入寄存器之前是否没有输出电压? 如果没有反馈分压器、就无法设置初始输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lary、

    默认值为 5V、直到被 I2C 覆盖。 这是因为它主要用于 USB-C PD 应用。

    此外、我在上次回复后意识到了这一点、但如果可以使用 BQ25758/BQ25758A、这与 BQ25858-Q1 的原型构建非常相似。 主要区别在于它不符合汽车标准。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我正试图 在一两周前将我的电路板送去制造和组装。 '856 需要更改和添加一些电阻器。  BQ25758 是否会下降(当然不包括汽车类认证/等级)。 我问,因为你说“相似“和“主要区别“,而不是简单的“非汽车版本“。 我是否应该在原理图/电路板上添加任何内容以适应它? 或需要调整的硬件值? 我宁愿现在找出其他的区别是什么,如果它们对我的目的是重要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lary、

    BQ25758 将是引脚对引脚的、并且几乎可以向 BQ25858-Q1 注册。 根据不同的特性、寄存器位存在一些差异、但大多数器件的寄存器映射是相同的。 例如、BQ25758 不具有 BQ25858-Q1 具备的抖动功能。

    此致、
    Michael