Other Parts Discussed in Thread: BQ25758A, BQ25858-Q1, BQ25758
器件型号: BQ25858B-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25858-Q1、BQ25758A、 BQ25758
几个月前、TI 建议我使用 BQ25858 而不是 BQ25856。 我准备好制作原型板、BQ25858B/BQ25858 似乎并不存在。 我正在寻找关于使用 BQ25856 作为最后替代方案的具体说明/指南。 具体来说、我应该如何调整设计以确保完全消除这种情况。 似乎主要关于 FB、FBG、TS 和 MODE 引脚。
IIN 和 IOUT 引脚似乎只是重命名为 ILIM_HIZ 和 ICHG、但编程相同、因此我想确认这些引脚可以保持原样。
该设计仅用作具有一定管理功能的宽范围输入降压/启动电源。 在此设计中、我没有使用 BQ25856 的“反向“模式。
随附原理图页面: