This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82670:获取更高的输出电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, TPS82670, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582352/tps82670-getting-higher-output-current

器件型号: TPS82670
主题中讨论的其他器件: LM5146LM5169

大家好、E2E 专家:

是否有应用手册或已定义的设计来从该降压稳压器获得更高的输出电流?  我需要在 7VDC 至 100VDC 的输入上工作、并在压降模式下将输出保持在 7VDC 至 30VDC 范围内、最大为 3A 至 5A。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发布您的问题。 该器件设计为高达 600mA 的电流、高于该限值时、器件将无法正常工作、因为该器件的最大电流限制为 1.1A。 因此、对于该 VIN 和输出电流、我建议考虑采用符合您标准的 LM5146。 我还会加入相关团队、进一步指导您 了解宽 VIN 输入器件、TPS82670 是一款低于 7V 的低 VIN 器件。 如果您有其他问题、敬请告知。 然后我将转交您的案例。 Slight smileμ s

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。   我研究了器件的规格表、未找到压降直通模式的参考。  但我找到一个用于 低电压关断的方案。  我需要将电压“按原样“从 7VDC 一直传递到达到 45 伏、然后将电压调低到 45 伏、即使电压高达 100V 也是如此。   所以我需要一种直通模式和一种降压模式。  我将再次阅读规格...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J-P Belisle、

    您标记了“TPS82670"的“的器件无法处理如此高的 VIN、并提供高达 45V 的高输出。 似乎您需要一个具有宽 VIN 的降压/升压模块。 我已将您的案例转发给广泛的 VIN 团队。 他们会在这里尽快回复您。 谢谢Slight smile

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JP、

    您尚未指定通过要求。  通常、当 VOUT 时会有一些压降、这不是理想的直通、我们总是会在背板转换器上设置一些最短关断时间。  如果您需要的 VIN 等于 VOUT、则需要一个降压/升压器件来保持输出端的电压。   

    这是一款可满足您需求的降压转换器。  谢谢。

    www.ti.com/.../lm5169.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要将电压“按原样“从 7VDC 一直传递到达到 45 伏、然后将电压调低至最高 40/45 伏 5 安培、即使电压高达 100V 也是如此。  

    小压降并不成问题、因为 7V 至 30V 是一种斜升、工作电压约为 40V、如果变高、我希望将其限制在 45vdc。

    关于 LM5169、感谢您的建议、但我已阅读操作信息、我找不到是否说存在直通模式或指定压降...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JP、

    其中并未明确讨论压降性能。  但它提供了一个压降性能的示例曲线。  请参阅下面的。

    希望这有所帮助。

    David。