This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:–30V 输出电压解决方案

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM65630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585253/tpsm63610--30vout-solution

器件型号: TPSM63610
主题中讨论的其他器件: TPSM65630

尊敬的团队:

 

我想知道我们是否有通过使用可与外部信号同步的电源模块/器件来实现–30V 的解决方案或方法。  

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于 30V 的负输出、您将需要一个高压器件。

    我会将这一职位分配给我们的 HV 团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    根据规格、可能需要使用转换器甚至控制器。  我们中的 65V 输入电压最高电流模块是  TPSM65630。  请注意、对于任何给定的 IBB 规格、您都需要一个输入= VIN+|IOUT|且 VOUT = IIN_|IOUT|的降压转换器。

    希望这有所帮助。

    David。