This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:申请设计审查支持—5V、1.5A 至 6A 稳压器(EMI 敏感型应用)

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880, LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581366/lm70880-request-for-design-review-support-5v-1-5a---6a-voltage-regulator-emi-sensitive-application

器件型号: LM70880
主题中讨论的其他器件: LM70860

尊敬的团队:

您能否帮助我查看 LM70880 快速入门计算器生成的设计结果? (LM70880 — 快速入门计算器 VRM_5V CONFIG_A.xlsx)

此设计适用于将在以下负载条件下提供 EMI 敏感型电阻负载的稳压器模块:

I_load_nom:3A(连续)、I_load_max:6A(突发)

选择 LM70880 以满足热降额要求。  我希望获得有关电感器选择和大小调整的指导、尤其是在 I_load = 1.5A - 2A 时此设计的性能和稳定性方面的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好  

    很抱歉、我无法打开您的 Excel 文件。 请附上.ZIP 文件吗?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、很抱歉我的回复出现延迟。 我不得不在很短的时间内离开。

    自从开始 E2E 支持流程以来、我的想法已经 改变。   转换器 、我开始设计一个能够驱动各种可变电流负载的电压调节器模块 (VRM) 1.5A 至 6A(5Vout 时) 。 我认为、 需要支持的电流负载范围很广、这对确定电感器的尺寸提出了挑战。 我非常感谢您就这一解决方案是否可行以及如果可行、权衡因素是什么提供的意见。 [请参阅 .zip]中的 All_in_one 文件

    我更新后的方法是将设计挑战拆分为两个单独的解决方案:
    配置 A: 解决方案 5V、3A 输出 (针对 2A 标称电流负载)使用 LM70860 [电流、请参阅 .zip]中的 CONFIG_A
    配置 B: 更高功率的解决方案 5V、6A 输出 (以 4.5A 的标称电流负载为目标)使用 LM70880 【下一个设计,待定】
    配置在 PCBA 阶段选择、PCB 设计可同时满足这两者的要求。

    选择最大输出电流大于最大负载要求的 PMIC 背后的原因是提供热裕度以 适应 高达 60°C 的环境温度。 此外、负载对 EMI 敏感、输入线路上的负载突降可高达~72V。

    设计优先事项如下:
    1.灵活性
    2.效率
    3.大小
    4.成本

     期待您的专家意见!

    此致、
    Franco du Plessis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、法国

    我认为 LM708xx 是一个不错的选择。 尤其是、您应该能够使用 LM708xx 实现高效率、小尺寸和灵活性。  

    关于“快速入门“、请考虑以~ 20kHz 交叉频率为起点、然后在稍后增加至~ 35kHz。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    根据您的回复、我认为我对 在 FPWM 模式下运行时能够适应 1.5A 至 6A (5V OUT) 可变电流负载的设计提出的疑问是不可行的。 请您确认一下。

    非常感谢您对快速入门计算器的输入。 我将更新工作表并在 LM70860 下创建一个新帖子、收集 TI 方面的更多设计意见。

    谢谢、
    Franco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franco

    LM708xx 是一个不错的选择。 此器件可以处理这两个应用。

    快速入门 Excel 文件中没有特殊问题、 请考虑将~ 20kHz 交叉频率作为起点。

    您不需要创建新帖子。 请在此处写下您的问题。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、请查看更新后的 快速入门 Excel 文件 以供您查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franco

    看起来不错。 请确保在 E46 电芯输入降额后的输出电容。

    - EL