This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635EVM:LMR51635EVM 布局设计

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51625, LMR51635EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583577/lmr51635evm-lmr51635evm-layout-design

器件型号: LMR51635EVM
主题中讨论的其他器件: LMR51625

您好:

我正在设计一个降压转换器、具体规格如下:
Vin = 58V、Vout = 12V、Iout = 1.5A 使用了 LMR51625 频率。

我有几个与相关的问题 LMR51635EVM 布局设计:

  1. 电阻器的用途是什么 R3 ? 我的设计中是否需要它?

  2. 电容器的功能是什么 C3 ? 是否有必要将其包括在内?

  3. WEBENCH 设计工具为输入/输出陶瓷滤波电容器提供了不同的值和封装。 为了获得最佳性能、您会推荐哪些值和封装类型?

LMR51635EVM.png

WEBENCH 设计工具为给定规格生成的电路如下所示:

image.png

谢谢。此致、

Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyani、

    感谢您的查询!

    我会尽快回复您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyani、

    感谢您的耐心!

    1) R3 用作注入电阻来绘制波特图。 您可以将其排除。

    2) C3 是引导电容器、有助于驱动高侧 MOSFET。 您不能排除它、否则转换器将不起作用。  

    有关启动电路的详细信息、请参阅以下应用手册。

    针对半桥配置的自举电路选择(修订版 A)

    3) 您可以使用具有适当额定电压的 X5R 或 X7R 陶瓷电阻器、例如、出于安全考虑、使用工作电压的 1.5 倍左右。

    有关封装参考、请参阅 EVM 用户指南中的物料清单。

    LMR51635 降压转换器评估模块(修订版 A)

    您可以遵循数据表中推荐的输入和输出电容器值。

    LMR516x5 具有低 IQ 的 4.3V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压转换器数据表(修订版 B)

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。
    实际上、我误提到了 C3 相反。 我想问一下 C8 。 我对输入电解电容器 (C8) 和电感器 (L2) 有疑问。 设计中是否需要这些元件、或者是否可以将它们排除?

    此致、

    Kalyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyani、

    对于 L2、通过在输入端放置一个 π 型滤波器来用于 EMI 滤波。

    由于转换器的开关操作、会产生噪声(不必要的谐波)。

    这可能会感染输入直流母线、如果您试图通过 EMI 标准并保持输入直流电源中无任何谐波、则可能会成为一个问题。

    如果您的系统没有此类限制、则可以将其排除。

    对于 C8、它有助于为 IC 提供稳定的输入(直流母线稳定)。

    此外、它还会将转换器产生的任何低频谐波灌入地。

    如果输入直流足够稳定、也可以排除 C8。

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪