This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:NTC 连接基准电压 (Vref)

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581301/ucc21710-ntc-connection-ref-voltage-vref

部件号: UCC21710

Hai、我想使用 AIN 和 APWM 引脚测量 NTC。 但对电路中使用的基准电压有些困惑。 是否确实有必要使用 2.5V 或 5V 才能正常工作? 我不太了解关于底部电路的 EVM NTC 原理图。 非常感谢您的反馈。

谢谢 你 image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariprasad、

    感谢您的联系。 我将于明天作出回应。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muiz、正在等待您的答复。

    此致

    Hariprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariprasad、

    对迟来的答复表示歉意。

    您不需要为 NTC 使用 2.5V 基准。 由于 AIN 输入范围为 0.6V 至 4.5V、因此实际上最好使用 5V 并设计 NTC 分压器、使电压在整个温度范围内保持在 0.6V-4.5V 范围内。

    关于底部的原理图、外部基准是可选的、因为 AIN 引脚已经提供了可直接偏置 NTC 的内置电流源。 底部电路适用于不带 AIN 引脚的 UCC217xx 型号。

    此致、

    Muiz.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muiz、

    感谢您的反馈。

    此致

    Hariprasad