This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:关于故障模式

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574971/tlvm23625-about-failure-mode

器件型号: TLVM23625

工具/软件:

您好、

1. TLVM23625 发生故障时、是否可能输出不正确的电压?

示例:当输出设置为 3.3V 时、它输出 3V。

2.是否有任何关于失效模式的规则,如开路模式或短路模式?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    感谢您的查询!

    1) 是的、这是可能的、但通过配置反馈电阻选择的输出电压与输出电压之间的裕度必须非常大、才会导致故障。

    在上述 3.3V 设置的情况下、提供 3V 不是故障、因为反馈电阻器略有变化或您测量输出电压的点可能会发生这种情况。

    如果负载非常高并且您正在测量电子负载处的电压、则由于连接导线的 IR 压降、该电压可能在 3.3V 时显示为 3V。

    建议先检查空载时的输出电压、然后在其他条件下进行检查。

    2) IC 出现故障的一些可能情况:

      a) Vout 接地短路。

      b) 使能引脚不工作。

      c) Vcc 电容器未由内部 LDO 充电。

      d) 开关频率与 RT 电阻设置的频率不匹配、存在很大的裕度。

      e) 自举电容器的充电电平未达到驱动高侧 MOSFET 所需的电平。

      f) 超出引脚电压和输出电流的绝对最大限值。

    上述是 IC 可能损坏的一些情况、一旦验证了所有外部无源器件正常工作、就必须确定这些情况。

    希望这澄清了您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    此外、请查看随附的特定于 TLVM23625 的功能安全信息报告。

    e2e.ti.com/.../sffs587.pdf

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    如果 TLVM23625 本身出现故障、输出是开路还是短路?

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroshi、


    如果 IC 发生故障、右侧的两侧都可能输出引脚短接至地、或直接降至零但不与地短接。

    它可以通过一些阻抗(不一定很短)下拉。

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、  

    南迪