This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:LLC 输出次级全桥同步整流

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575648/ucc256403-llc-output-secondary-full-bridge-synchronous-rectification

器件型号: UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC24624UCC24612

工具/软件:

建议电路/LLC 使用全桥 IC 运行 LLC 次级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能稍微详细说明一下这个问题吗? 对我来说不是很清楚。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们正在开发 1KW 电池充电器、因为我们要使用次级侧全桥配置、

    LLC 控制器 — UCC256403

    因此、请建议如何配置全桥同步整流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果在每种情况下开关频率在 600kHz 以内、您可以在次级侧使用 UCC24624 来实现 SR 运行。 在本文中、您可以在次级侧找到此 IC 的不同配置: https://www.ti.com/lit/an/sluaah1/sluaah1.pdf?ts = 1760421404992&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC24624

    如果开关频率大于 600kHz、则可以使用 UCC24612。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    具有中心抽头输出的共享应用手册。

    但我希望输出应该是全桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、请绘制电路并与我们分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    我们正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eshwara:

    感谢您的耐心。 回复延迟了对 TI 印度节假日的起诉。

    您可以与 UCC24624 使用以下连接、并检查它是否正常工作。  

    第一个 UCC24624 将用于 S1、S2、第二个 UCC24624 将用于 S3、S4。  

    UCC24624 的连接 与数据表中所述的相同。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复、

    我认为、这样的电路可能会导致 MOSFET 出现故障。

    因为我们正在运行双半桥、所以接地不应该相同。

    需要类似自举电路。

    谢谢

    Eswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以进行仿真和检查、或使用实际硬件进行检查。  

    到目前为止、我们在次级侧没有进行全桥之类的操作。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    好的、我们可以使用 SR 驱动器+半桥栅极驱动器来实现该电路

    另外、请确认我们能否为 400V 系统实现该电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我 3-4 天。 我会在内部进行检查、然后返回给您。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eshwara 你好、很抱歉耽误你的时间。

    我在内部进行了检查、很难将此 IC 用于全桥运行。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    感谢您的答复、

    好的、明白。

    使用模拟控制器开发全桥 LLC 转换器有哪些替代方法?

    谢谢、此致  

    Eswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    初级侧的全桥可以由 UCC25661x 完成、在次级侧、对于全桥、您可以使用二极管、但全桥的 SR 不存在、至少在我知道的情况下是这样。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、明白

    请与全桥初级侧共享参考原理图。

    谢谢、此致  

    Eswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用全桥初级侧的此类逻辑、如下所示。 该电路目前尚未在硬件中进行测试。  

    ...

    此致、

    Sougata