This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:是否有任何介于 30 安培和 100W 之间且无中性线的三相交流/直流转换器参考设计?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, PMP40347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584210/ucc28600-is-there-any-reference-design-of-3phase-ac-to-dc-converter-between-30-100w-without-neutral

器件型号: UCC28600
主题: PMP40347 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

客户有一些问题:

1) 我们是否有任何使用 UCC28600 或任何类似器件且无中性点的 30 至 100W 三相交流/直流转换器参考设计?

2) 请帮助确认 UCC28600 是否可用于无中性 三相交流/直流转换器 PSU。

3) 我听说 UCC28600 可以设计成一个三相系统,无需中性连接它在两个相位之间,但需要得到团队的确认和更好的细节如何做到这一点。

亲切地说、
艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    感谢您考虑 TI 产品。 我会在今天内回复您。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、

    请参阅 PMP40347。 这是一款 12W 设计、具有三相宽  110VAC 至 420VAC 输入电压范围、主要面向电表应用。 它实际上使用全部三个相位、并支持高达 420VAC 的线路电压。

    尽管如此、这可能是您设计的良好起点。 您可以考虑不使用此设计中提供的用于中性点连接的二极管桥臂。  

    PMP40347 参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hermarth!

    亲切地说、
    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Art、


    感谢您告诉我们、它对您有所帮助。


    此致
    赫曼赫特