请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61033-Q1
我们目前正在使用 TPS61033QDRL-RQ1 我们的 GNSS 接收器项目中的升压转换器 IC。 以下是器件的输入和输出规格:
- 输入电压范围: 2.5V 至 3.7V DC
- 输入电源: 3.2V / 50Ah 电池
- 输出电压: 5V DC
- 输出电流要求: 高达 2A 的连续电流
但是、使用该 IC 时、我们面临着重大问题。 该器件无法提供超过 100mA 的电压、并且它似乎是高度敏感的、通常在仅尝试一次或两次上电后就会损坏。 这导致我们的开发过程中反复出现故障和中断。
我们随附了原理图以供您参考、并请您提供以下协助:
诊断 故障的根本原因。
推荐 能够在高达 5A 输出电流下可靠提供 5V 电压的更强大替代 IC。
非常感谢您为帮助我们推进稳定可靠的电源解决方案提供的指导。