This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2765:LM2765M6X — 替代器件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51231-Q1, LM2775, TPSM81299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583616/lm2765-lm2765m6x---alternative-part

器件型号: LM2765
主题中讨论的其他器件: LM51231-Q1LM2775TPSM81299

亲爱的

我需要您的帮助、因为我们使用连接到 LM51231-Q1 偏置引脚的 LM2765M6X。  

考虑到 LM2765M6X 年龄、我会知道是否有具有更低 PN 年龄和/或更高性能的良好替代 PN。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    能否提供输入和输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    输入电压为 3.3V、且 Vout>5V 且 25mA

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    您能使用 LM2775 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    是的、我可以使用 LM2775、但我已经看到我的用例的效率非常低。 您是否建议使用具有集成电感的适当升压直流/直流模块而不是电荷泵?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angelo、

    是否可以使用 TPSM81299 作为替代产品?