This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:指定器件的相对湿度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583388/csd19536ktt-relative-humidity-of-specified-part

器件型号: CSD19536KTT

我正在尝试找到特定元件(例如 CSD19536KTT)的相对湿度或车间寿命条件。 但是、数据表仅提供了 湿敏等级 (MSL) 和未指定相应的 相对湿度或存储条件

是否有人请解释如何确定或解释 湿度暴露限制 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandra、

    感谢您关注 TI FET。 CSD19536KTT 为 30°C 2 级等级、工厂车间寿命为 1 年 (RH/60%)。 有关 MSL 等级的更多详细信息、请参阅以下链接上的应用报告。 如果您有任何问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您提供的信息。 我真的是在寻找 工作湿度范围 而非存储或 MSL 条件。 您能否分享有关此器件允许工作湿度规格的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    感谢您的澄清。 TI 在 FET 数据表中未指定工作相对湿度规格。  您的操作要求是什么? 我发现的一般建议是工作 RH 的 30%至 70%。 我正在与我们的包装团队核实他们是否有任何不同的建议。 获得更多信息后、我会立即更新您。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandra:

    再次感谢您关注 TI FET。 以下是我们封装团队的反馈。 如果您有任何问题、敬请告知。

    假设在其应用中没有水分凝结暴露于我们器件中的风险、则环境相对湿度不应超过 85%。  

    85% RH 对于温度波动没有太大的裕度、因为在开放大气条件下、在 85F 和 85% RH 条件下、在 70F 的空调室中、PCB 组件将具有 100%的 RH、冷凝湿度=电腐蚀和可能的树突的高风险。  对于这些情况、建议采用保形涂层。

    理想情况下是在最冷的工作点保持在 60%以下相对湿度、以避免因昼夜温度波动而使湿气凝结的风险。  

    谢谢、

    John