Other Parts Discussed in Thread: TPS536C9T
器件型号: CSD95410RRB
主题中讨论的其他器件: CSD95565、 TPS536C9T
您好、
我正在使用构建多相降压转换器 CSD95565 功率级。
目前、我将其构建为开环模式(没有控制 IC)、我有一个有关 IOUT 引脚连接的问题。
如何连接 IOUT 引脚、以便我在该开环设置中仍然可以观察到电感器电流波形? 如果我使用控制 IC(例如 TPS536C9T)、数据表建议将 1k Ω 从 IOUT 引脚连接到控制 IC 上的 VREF 引脚。 但是、对于没有板载控制 IC 的开环设置、我不确定。
感谢你的帮助。
此致、
Adhis