Other Parts Discussed in Thread: BQ25710
器件型号: BQ25710
您好、
我正在进行重新设计、其中 VSYS 上的电源 IC Vin_max = 17V。
我的问题是:我发现只有 VSYSOVP_RISE 是 VSYS 的上限、我拥有的值为 19V..20V、采用 3 节电池设置。
在某些情况下、VSYS 是否真正为 19V+?
是否必须在更强的版本(Vin > 25V 或更高)上更改电源?
是否有一个限制 VSYS 最大值的寄存器?
其他问题:
如果电池电压低于 MinSystemVoltage (VSYS min)、则电池 MOSFET 可以处于线性模式。
如果蓄电池电压低于 MinSystemVoltage (Ichrg 正常设置为 2.35A)、则充电电流是多少?
(我需要定义 MOSFET 在大约 10V 至 12V 时的最大安全工作区 (SOA)。)
提前感谢您的回答!
此致、
GREG