Other Parts Discussed in Thread: UC2845L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: UC2845L
您好、
我可以看到,新的部分是一个引脚对引脚等效于历史的 384x 系列部件.
迁移时应采取哪些预防措施、以及在以下方面对旧版部件有哪些改进:
1) 饱和电流,
2) 栅极驱动依赖 Vcc 电压。
其他改进/突出点(如果有)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pawan:
迁移应采取哪些预防措施
由于 UC2845L 是引脚对引脚器件、因此无需采取任何额外的预先注意事项、您只需将其放在旧器件的位置即可
1) satrtup current、
UC2845L 具有较低的启动电流
2) 栅极驱动器对 Vcc 电压的依赖性。
请详细说明一下这个问题。
其他改进/突出点(如果有)。
请参阅数据表中突出显示的部分

谢谢你。
此致、
Adhvaidh