This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845L:从历史 UC384x 迁移到 UC2845L

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585109/uc2845l-migration-from-historical-uc384x-to-uc2845l

部件号: UC2845L

您好、

 我可以看到,新的部分是一个引脚对引脚等效于历史的 384x 系列部件.

迁移时应采取哪些预防措施、以及在以下方面对旧版部件有哪些改进:

1) 饱和电流,  

2) 栅极驱动依赖 Vcc 电压。

其他改进/突出点(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    迁移应采取哪些预防措施

    由于 UC2845L 是引脚对引脚器件、因此无需采取任何额外的预先注意事项、您只需将其放在旧器件的位置即可

    1) satrtup current、
     

    UC2845L 具有较低的启动电流

    • 对于旧模式:Istart-up = 0.5mA(典型值)至 1mA (max)
    • 对于旧模式:Istart-up  = 0.25mA(典型值)至 0.5mA (max)
    2) 栅极驱动器对 Vcc 电压的依赖性。

    请详细说明一下这个问题。

    其他改进/突出点(如果有)。

    请参阅数据表中突出显示的部分

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh