This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:将一个可正常工作的 TPS62125DSGR 替换为一个不可正常工作的 TPS62170

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584291/tps62170-exchanged-out-a-working-tps62125dsgr-for-a-tps62170-not-working

器件型号: TPS62170

有一个正常工作的器件、原理图如下。  对这些新器件进行了返工。  现在无法正常工作。  很多细节都可以用--需要故障排除援助……

 

 

原样

新零件

新零件参考

U1

TPS62125DSGR

TPS62170

www.digikey.com/.../bd27nbv5

L1

15 μ H

2.2 μ H

www.digikey.com/.../tw5qddwj

C1

10 μ F

22 μ F

www.digikey.com/.../v3c2cj7m

R1

1.8m Ω

1.21M Ω

www.digikey.com/.../r4bt2wp0

R2 的一部分

576K Ω

383K Ω

www.digikey.com/.../t27t02vn

VP2_supply_schamatic.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您看不到新值的任何输出?

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    发现 tps62170 的 Pin-4 悬空。  您可以在原理图上看到。  似乎是问题所在。  谢谢大家。