This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:C2 引脚电压问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583203/bq25180-c2-pin-voltage-question

器件型号: BQ25180
Thread 中讨论的其他器件: BQ27427

尊敬的团队:

 

我们使用 BQ25180、如果我们使用 USB 进行上电、则会发现有两个不同的 C2 引脚电压。 (我们未连接电池)有些为 4V、有些为 2V。 我们需要 4V 电压才能释放具有 PCM 锁定的电池。

image.png

  1. 如果我们插入电池并关闭 C2 为 2V 的板上的电池、 C2 将变为 4V
  2. C2 为 2V 的电路板、其 Vout 受 USB V_EXT 影响

 

根据数据表中的流程图、如果 VBAT = 0、则应禁用 BATFET、但我们看到了冲突。 请问您为什么在某些电路板中看到 2V 电压?

 

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您的联系。 我正在回顾这一点、并将于明天 11 月 4 日跟进。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    通过两项快速检查来分离两种情况:

    1. 当施加 VIN 且电池未连接时、是否在所有电路板上通过 I2C 启用充电?
    2. 请分享这两种情况 (C2 引脚= 2V 和 4V) 的示波器捕获:VBAT、VIN 和 VSYS 尽可能靠近 IC 引脚。

    当存在 VIN、启用充电且无电池时、VBAT 的行为如 BQ25180 数据表的图 9-2 所示:

    CBAT 充电至 VBATREG -->充电终止且 BATFET 关断--> CBAT 开始耗尽--> VBAT 降至充电阈值 (VRCH) 以下-->新充电周期开始-->周期重复

    捕获将确认这是否为 C2 引脚为 4V 时的行为。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    这似乎与电量监测计 BQ27427‘s LDO 输出 VDD 引脚上使用的电容器有关。 以下是原理图:

    充电器测量:

     1. 移除 BQ27427 并使 BQ25180 C2 引脚电容器保持为 1uF

    2.移除 BQ27427 并保持 BQ25180 C2 引脚电容器=1+4.7uF

    3.使用 BQ27427 VDD 电容器=2.2uF

    4.使用 BQ27427 VDD 电容器=4.7uF ( 电流设计)

    BQ27427 使用 VDD 引脚电容器=4.7uF 来解决 BQ27427 意外进入睡眠模式的问题。

    测量结果 1。 和 2. 似乎和预期的一样。 但在连接 BQ27427 LDO 的情况下、“CBAT 充电至 VBATREG ->充电终止、BATFET 关闭-> CBAT 开始耗尽-> VBAT 降至充电阈值 (VRCH) 以下“周期消失(测量结果 3。 和 4.)。

    此外、当 BQ27427 使用 VDD 引脚电容器=4.7uF 时、LDO 输出的负载效应似乎是导致该问题的根本原因? 请提供你的想法。

    不确定您是否可以 提供 BQ25180 的充电器模块和 BQ27427 的内部 LDO 模块的模块 SPICE 来仿真此症状?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    充电器和电量监测计之间似乎存在一些交互、这可能会导致出现这种行为。 我建议为电量计保留 LDO 的标称电容和额定值、对于低功耗模式而言、保持低 IQ 非常重要。 遗憾的是、我们没有任何适用于充电器或测量仪表的 SPICE 模型。

    您能否说明 3 号和 4 号捕获都没有电池? 您能否分享#4 的放大版本、以便我们看一下 VBFG 振荡的波形?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt、

    实验结果 1、2、3 和 4 都不含电池。

    以下是放大波形 4。 您能帮助我们提供有关充电器和测量仪表之间交互的更多见解吗? 我们有另一款产品使用另一家供应商的 BQ27427 充电器、但未看到这种症状。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是否恰好有其他充电器器件的数据表?

    我认为可能发生的情况是、当为 VDD 使用大电容器时、电量计正在开启并消耗 IBATSC 电流的所有 8mA、因此电量计的负载可能也不一致、因为它是 MCU。

    VSYS 似乎已供电并稳定、它们的主机是否处于活动状态? 这还可以在没有电池时禁用充电、以防止出现任何振荡。 发生这种行为时、我也想知道他们是否具有我们充电器中的寄存器转储?

    此致、

    Wyatt Keller