This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:空载

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584432/lmzm23601-no-load

器件型号: LMZM23601

尊敬的 TI:

我们考虑采用以下配置的 LMZM23601:
模块类型=可调节
VIN=24V
VOUT=5V
MODE = FPWM

在这种配置下、输出可能变为空载。 这是个问题吗?

是否需要泄放电阻器或类似元件?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    否、不需要泄放电阻器。 器件可以保持空载状态、并且仍将进行调节。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joshua、

    感谢您的答复。

    我希望进一步澄清。

    在空载条件下以 Mod=FPWM 模式运行时、振荡频率是否会发生变化?

     此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:

    在 FPWM 模式下、器件在所有负载条件下都不应发生振荡频率变化。  

    当输入/输出电压比产生最短导通时间或最短关断时间限制时、可以降低频率、但这在大多数情况下不应是负载的函数。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joshua、

    感谢您的答复。

    数据表中是否指出、在 FPWM 模式下、即使在空载条件下、振荡频率也保持恒定?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsuo:  

    请参阅以下数据表第 7.3.7.1 节的摘录:

    谢谢您、

    Joshua Austria.