This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关 TPS25751D 器件行为和配置的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS55289-Q1, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579813/tps25751-questions-about-tps25751d-device-behavior-and-configuration

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS55289-Q1TPS26750

TI 团队大家好、

我目前正在评估 TPS25751D、希望在我的设计中用作仅供源 PD 控制器、我想阐明有关其启动行为和配置的几点。
您能否帮助确认以下各项?


问题 1: 启动期间的 CC1/CC2 引脚行为
请描述启动期间 CC1 和 CC2 引脚的状态转换。
具体来说、SafeMode 启动期间和初始化之后 CC 线路的情况是什么?
(例如,它们是在 VIN_3V3 上电时被拉至高电平、还是仅在从 EEPROM 加载固件后才被拉至高电平?)


问题 2: 器件配置
根据表 8-6 (“器件配置“)、如果 ADCIN1 和 ADCIN2 设置为未列出的组合(例如 AD1 = 0、AD2 = 1)、器件将进入哪种工作模式?
此外、表 8-5 中的哪个 I²C 目标地址在这种情况下适用?

image.png

image.png


问题 3 PP5V 和 PPHV 电源轨斜升时间
对于 PP5V 和 PPHV 电源轨的斜升时间、是否有任何规范或建议?


问题 4 加电/断电序列
是否有任何必需或建议的加电或断电时序条件?


问题 5. LDO1.5V 启动前的 GPIO 上拉
在 LDO1.5V 电源轨变为有效状态之前、是否可以将 GPIO 线路上拉至 3.3V?


非常感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、  

    感谢您联系我们!

    几个问题:  

    1:您要设计的终端产品是什么?

    2-您的设备有哪些供电能力(即功率分布)?

    3 - TPS25751 是否与外部直流/直流转换器配对?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。

    1. 最终产品是移动电池充电器。

    2. 拉电流功率分布为 20V/1.5A、15V/2.0A、12V/2.5A、9V/3A 和 5V/3A。

    3. PPHV 电源轨将由 TPS55289-Q1 器件供电。
      我还将分享一个简单的方框图以供参考。

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、  

    感谢您分享方框图。 我将在周末回复您、并提供详细的回答。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我想跟进我之前关于 TPS25751D 的问题。
    您提到您会在周末提供反馈、但我还没有看到回复—您有机会时能否提供更新?

    另外、我还有几个问题:

    问题 6. 无需 MCU 即可实现 GPIO 控制
    如果未连接 MCU、GPIO 功能是否限制为技术参考手册第 5.3 节“GPIO 事件“中所述的功能?
    例如、器件是否可以根据 ADC 读数切换 GPIO(例如,根据电压电平使 LED 闪烁)、或根据另一个 GPIO 的状态控制一个 GPIO 输出?

    问题 7 MCU 作为 EEPROM 替代产品
    如果 MCU 有足够的存储器、是否可以使用它来代替外部 EEPROM 来存储配置数据、或者是否仍然需要 EEPROM?

    感谢您抽出宝贵的时间并继续提供支持。
    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki、

    要回答您的一些原始问题:

    1. 如果 PD 配置已经从 EEPROM 加载(非电池电量耗尽状态)、则器件将按照在用户配置中对器件进行的任何配置运行。 在本例中、它会广播为源设备。 如果 在器件未通电的情况下尝试连接另一个供电方(或用作供电方的 DRP 器件) 、则首先由 VBUS 供电、在 CC 线路上广播为受电方、 并默认为表 8-2 中 ADCINx 值配置的任何内容。

    2.对于表中未列出的任何值、该值将是未定义的。   这里是否存在具体问题? 您是否想知道如果其中一个电阻器损坏会发生什么?

    3. 这是 USB-USB PD 规范的要求。  tSrcTurnOn 和  tSafe0V 也有一些要求  tSrcTransReq 状态之间变化。 我们的器件不关心压摆率或任何因素。  

    4、 没有明确的排序要求-  VIN_3V3 会给系统的逻辑供电 并使其退出复位状态、因此在提供此功能之前器件将无法正常工作。

    5. 是的、在我们结束复位(提供 3.3V)之前、GPIO 将默认为 Hi-Z、因此这不会有问题。  

    6.无法自定义 GPIO 事件表中所列事件之外的事件。 这些事件可以使用配置 GUI 中的 GPIO 事件选项 (https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/USBCPD_EEPROM/ver/1.1.1/) 进行配置、因此不需要使用 Application_Customization_Tool 明确设置、也可以配置为默认事件(通过 EEPROM 加载配置:

    7.是的,这是一个完全可以接受和广泛使用的方法。  有关如何在此处执行此操作的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafv8

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    非常感谢您的详细回答—他们非常有帮助。

    关于 Q2、我意识到 GPIO0/2/4/5 也可以分配为 ADC 输入、这样完全解决了我的问题。

    我还有一个问题需要澄清:
    在 I²C 运行期间、MCU 是否可以通过 I ² C 控制手动切换 GPIO 输出(将其设置为高电平或低电平)、或者 GPIO 状态是否根据从 EEPROM/用户设置加载的配置固定?

    此致、
    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki、

    我知道某些器件可以访问该功能、但我需要咨询我们的固件团队、以了解 TPS25751 是否具有此功能。 请允许我在一天结束前与固件团队协商星期一 (CST)。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki

    您可以使用以下 4cc 命令执行此操作:

     关于:TPS25751:GPIO 可用性 

    虽然具有此功能、但它目前正在等待更新、以便添加到现有技术参考手册中。 在此期间、您可以参阅 TPS26750 技术参考手册。

    此致、
    Tim