This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:在初始设置中遇到问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585450/bq25756evm-facing-the-issue-with-the-initial-setup

器件型号: BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好 TI、

我收到 BQ25756EVM 电路板后、我已根据设计计算更改了电流限制和电压的值。 但在 Bq stduio 中、我无法读取根据我的设计设置的寄存器值、我如何能够对此做出响应  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 BQStudio 中、您收到器件 ack 错误了吗? 您能否说明一下“无法读取寄存器值“的含义?

    如果您有 EV2400、但屏幕顶部出现器件 ack 错误、请确保在打开应用之前将器件插入笔记本电脑。

    此致、
    Michael Bradbourne