This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:bq41z90 的热敏电阻 Coef 仙人掌

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574138/bq41z90-thermistor-coef-caclculator-for-bq41z90

器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具/软件:

我需要优化 bq41z90 的热敏电阻、并且需要正确的工具。

我尝试使用 bq40z50、但得到的一个系数值大于 32767、这将不适合 int16 在配置中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热敏电阻 Vishay NTCLE413E2103H400A

    结果 a2 超出 int16 的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    则不能使用该热敏电阻。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,如果我从–35C 而不是–40 开始校准,系数是有效的,这样的负温度无论如何都是无关的,所以这是一个有效的解决方案。