This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:此器件型号是否适用于 350W EV 充电器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, PMP22087, UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583579/ucc28056-will-this-part-number-suitable-for-350w-ev-charger

器件型号: UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC25661

我需要对 350W EV 充电器进行完整的 PFC 计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要你的援助,以解决一个紧急问题。 您能帮助我尽快解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    感谢您使用 UCC28056 PFC 控制器。 UCC28056 的 Excel 计算器可在此处找到: https://www.ti.com/tool/download/SLUC641

    此工具有助于根据您的应用计算所需的所有参数。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在使用  [IUCC28056]  输入  350W PFC 级 我想收集更多的信息  技术见解  级别的适用性有关的关键参数。 具体而言、我想更详细地了解以下几点:

    1. IC  功率处理能力和效率范围  用于 350 W 应用。

    2. 推荐  外部元件选型指南  (电感器,MOSFET,二极管,检测电阻等)。

    3. 典型值  额定电流和电压 以及连续运行的散热注意事项。

    4. 不限  设计限制   布局建议  稳定可靠的性能。

    5. 建议  参考设计或应用手册  相似的额定功率。

    您在上述要点方面的指导将有助于确保对我们的 350W PFC 电路进行正确的设计优化和验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们非常希望您能迅速作出回复、因为我们正在进行设计验证、此信息非常紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    The IC’s  功率处理能力和效率范围  用于 350 W 应用。

    使用“PFC 的功率处理能力“、您是指整个 IC 转换器的最大功率吗? 如果这意味着 PFC 转换器的功率、则建议对数据表 (UCC28056 6 引脚单相转换模式 PFC 控制器数据表(修订版 E)) 中给出的高达 300W 的 PFC 使用此控制器、也根据(PFC 控制器分步选择指南)使用此控制器。 但我们还有一款 采用 UCC28056 的 330W 参考设计 (PMP22087 参考设计| TI.com)。 通常、如果设计得当、CrCM PFC 可以使用的电流最高为 400W。  

    推荐使用  外部元件选型指南  (电感器,MOSFET,二极管,检测电阻等)。[/报价]

    Excel 计算器可用于选择元件。 上一个响应中共享了该响应的链接。 此外、数据表中还提供了所有必需的公式(请参阅“典型应用“一章)。

    在数据表的“布局“一章中可以找到布局建议。

    建议使用  参考设计或应用手册  查看类似的额定功率。[/报价]

    在此处提供与该器件相关的所有支持文档: UCC28056 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    上面共享了 330W 参考设计的链接。

    此致、

    Soumya.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据前面的讨论、我们  在中使用的是 UCC28056X 350W EV 充电器设计 我想确认是什么 LLC 控制器 IC 最适合与此 PFC 级配合使用。

    请您提出以下建议:

    1. 推荐 LLC 控制器器件型号 与此 PFC IC 兼容。

    2. 任何可用 参考设计或设计手册 典型功率要求。

    3. 密钥 设计注意事项 确保 PFC 级和 LLC 级之间进行适当的协调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的快速回复将帮助我们继续进行设计评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    以下是一款可与此 PFC 级配合使用的 LLC 控制器: UCC25661 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    请查看链接中提供的文档、如有任何疑问、请打开另一个提及“UCC25661"  的“的 e2e 主题、因为我们拥有独立的 LLC 控制器专家、可帮助您更好地设计 LLC 功率级。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    如何确定此处的开关频率 (UCC28056)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    在 CrCM PFC 转换器中、随着瞬时输入电压的变化、开关频率会在整个线路频率范围内发生变化。 当输入电压接近零时频率较高、当每个线路周期中为最大值时频率较低。 这个频率变化的范围取决于负载电流、电感值、输入电压等 请使用 simpleis 模型 (UCC28056 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)、根据您的硬件设计获取开关频率值。

    我希望您的原始查询已解决、如果有任何其他问题、请关闭此主题并创建新的 e2e 主题。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    抱歉打扰您、我在此控制器中还有一个查询、即 请提供选择 PFC 电感器所需的所有信息

    您的及时回复将帮助我尽快关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    请浏览本文档以获取有关 PFC 电感器选择的指导: 使用标准 PFC 控制器设计转换模式无桥 PFC

    您还可以在网上找到更多信息、因为它是直流/直流转换器中非常常见和流行的拓扑。

    此致、

    Soumya.