This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:5Vin、–30Vout@100mA

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585240/lm2611-5vin--30vout-100ma

器件型号: LM2611

尊敬的团队:

 

我想确认是否可以使用 LM2611 实现 5Vin、–30Vout@100mA。 担心 IO 情况?

 

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这是可以实现的、但我建议使用 A 级器件、因为它具有更高的峰值电流限制。 确保器件引脚上的输入电压稳定、因为较低的输入电压意味着较高的电感器电流。

    此致、
    Brigitte