This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:PCB 上安装的 IC 的空洞管理范围标准或建议级别

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585589/tl7660-void-management-range-standard-or-recommended-level-of-ic-mounted-on-pcb

部件号: TL7660

您好:

我的客户为具有 TL7660CDR 的电路板构建了 PBA、下面是 IC 的 PCB 安装支架。

U16-TL7660CDR_TI.jpg

问题 1: 安装在 PCB 上的 TL7660 IC 的空位是否适当、不会导致 IC 运行出现问题?

问题 2: 如果 PCB 上安装的 IC 的空洞管理范围有任何规格或建议级别、请告知我们。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、

    此器件没有具体的无效级别、请参阅 TI 官方文档、此文档与其他产品相同。