This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS2640 QFN 封装 NC 引脚可以连接到 GND?

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584633/tps2640-tps2640-qfn-package-nc-pin-can-connect-to-gnd

器件型号: TPS2640

您好的团队、

由于客户有 ICT 功能请求。 因此、他们希望 NC 引脚连接到 GND、从而节省一些测试点。 我知道 TI 建议 NC 引脚连接到 RTN 或悬空。 客户想知道是否可行? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    NC 引脚也可连接至 GND。

    NC 引脚在 IC 中的任何位置都没有电气连接。

    谢谢  
    Amrit