This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:EN 关闭时的 VCC 功能和 IT&&#39 行为

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585070/tps61376-what-s-vcc-ability-and-it-s-behavior-while-en-is-off

器件型号: TPS61376

您好:

当 EN 关闭时、VCC 行为是什么?  当 EN 关闭时、VCC 是否会关闭?

VCC 4.8V 调节容差是多少?   4.8V 是典型值。 最小电压和最大电压如何?

VCC 的输出电流能力是什么?

我计划使用 VCC 4.8V 电压来驱动分立式器件、因此更适合了解有关 VCC 的更多详细信息。

BR、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    当 EN 关闭时、VCC 行为是什么?  当 EN 关闭时、VCC 是否会关闭?

    是的、VCC 已关闭。

    VCC 4.8V 调节容差是多少?   4.8V 是典型值。 最小电压和最大电压是多少?

    +–10%

    VCC 的输出电流能力是什么?

    10mA 周围典型值、但这不在我们的测试范围内、对此规格不作保证。

    我计划使用 VCC 4.8V 电压来驱动分立式器件、因此更适合了解有关 VCC 的更多详细信息。

    通常我们不 建议使用这种应用。 VCC 是一种非常星期的电压源。

    此致、

    Travis