This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:有关 TPS629210-Q1 输出电压的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584528/tps629210-q1-question-about-output-voltage-of-tps629210-q1

器件型号: TPS629210-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户在以下条件下询问了降压转换器。

Vin=5V

Vout=0.5V

Iout=1A

AEC-Q100 是必需的。

实际上、我根据 WEBENCH 仿真推荐了 TPS62921-Q1。

但它模拟为 0.4V 输出、但 I INPUT 输出为 0.5V。

如您所见、Rset 为 4.87K Ω。

image.png

它与数据表完全相同。

image.png

我的问题是:

TPS629210-Q1 无法使用 4.87K 和 6.04K 之间的值输出 0.5V?

如果无法做到、您是否能推荐能够产生 0.5V/1A 输出的降压转换器?

Vin 为 5V。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    抱歉、目前 AEC-Q100 中没有能够满足此规范的器件。

    我将通过电子邮件与您联系、以便进一步讨论。

    能否分享您的邮件 ID

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    请发送电子邮件至下面的地址;

    chase.jeong@arrow.com

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我将关闭此 TT、让我们通过电子邮件进行进一步讨论。

    此致、

    Manish