Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS65132
工具/软件:
我正在 将 TPS65132AYFFR 用于工程中的电源轨。 目前、我正在使用评估板并将输出设置为+/- 5.4 伏。 在我的最终设计中、我将使用 TPS65132 芯片。 我知道电容器和电感器的封装尺寸和元件选择非常重要。 任何人都可以推荐用于这些辅助部件的品牌和部件号吗? 我更喜欢采用 0603 封装。 任何见解都会有所帮助。 此外,如果任何人有一个 gerber 文件用于此应用程序,这将节省我大量的时间和研究。 提前感谢。