This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:2V 至 24V、50W 升压转换器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TPS61040, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585067/tps55332-q1-2v-to-24v-50w-boost-converter

器件型号: TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61040、TPS61046 LM5155

需要 2V 输入转 24V 输出、50W 升压转换器或开关稳压器。  

这些 IC 似乎不符合我的要求:

TPS55332 — 仅 0.5A 连续电流?

TPS61040 — 电流过低。 低至 2V 输入、但需要 2.5V 才能启动。  

TPS61046 — 电流过低。  

搜索工具 似乎没有连续输出电流或功率瓦的列。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    在 2V 输入电压下、50W 表示超过 25A 的输入电流。

    我认为我们没有任何具有如此高输入电流的转换器。 也许您可以从升压控制器 LM5155 开始。

    此致、

    Feng