This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:如何正确配置充电电压

Guru**** 2826765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585184/bq25751-how-to-configure-charging-voltage-correctly

器件型号: BQ25751

我打算使用 BQ25751 为串联连接的 2x12V SLA 电池充电。

因此、Vnominal = 2x12V = 24V、Vbat_documb = 2x14.4V = 28.8V

问题 1: 在确定 FB 引脚的电阻分压器值 (Rtop、Rbot) 时、Rbot 公式中的 VBATREG(请参阅数据表 pg59)应该为 Vnominal 或 Vbat_again?

如果 VBATREG = Vnominal = 24V、BQ25751 升压机制会在进入吸收充电阶段时自动将充电电压增加至 28.8V?

问题 2: REG0x16_Three-BQ25750 Stage_Charge_Control 寄存器对充电电压有何影响?

要使用 Vbat_absal 28.8V 为 2x12V 充电、除了正确配置 Q1 中提到的电阻分压器外、我认为该寄存器中的 VBAT_ASORB 位也应该正确配置。 我是否应该将位配置为 11b 以使芯片提供吸波 28.8V 和 Vfloat 26.4V、或者如果我希望获得吸波 28.8V 但 Vfloat 27.3V、则这些位应设置为 01b?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chew、

    要使用 Vbat_absbe 28.8V 为 2x12V 充电、除了正确配置 Q1 中提到的电阻分压器外、我认为该寄存器中的 VBAT_ASORB 位也应正确配置。 我是否应该将位配置为 11b 以使芯片将提供吸波 28.8V 和 Vfloat 26.4V、或者如果我希望获得吸波 28.8V 但 Vfloat 27.3V、则这些位应设置为 01b?

    是的、正确。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分