This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:校准期间电流方向读数不正确

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583123/bq28z610-incorrect-current-direction-readings-during-calibration-on-bq28z620

器件型号: BQ28Z610
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我成功完成了上的学习循环 BQ28Z620EVM 视图。
现在、我将在使用的电路上执行相同的过程  相同的原理图 (随附于下文)。

在测试我的 PCB 时、我注意到了这一点 充电 、中所示的电流 BQStudio 和期间 放电 是的 正极 。 但是、当我使用进行测试时 EVM 板 、当前读数正确。

我尝试按照执行校准 BQ28Z620EVM 数据表、但显示了以下错误:

校准–电流较低或施加到监测计的电流与输入的方向值不匹配。 充电电流为正、放电电流为负。

我的原理图或校准设置可能有什么问题?
电池正在正常充电和放电、但电流方向读数相反。



bq28z610_sch.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puppala、

    此问题已解决、我们将尽快答复您。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的更新。 我将等待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在一个单独的问题上回答了这个问题。 关闭此主题。

    此致、

    Diego