Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28950-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC28950、UCC28951
你好团队!
请提供一个 未加密的 SPICE 模型 和 UCC2895x ? 电流 UCC28950_TRANS 版本已加密、我需要它 PSIM 仿真(是的,我可以在此软件中导入)。
我不使用 TINA、因此使用标准 spice .lib 是理想之选。 如果不是公开的、请告知是否根据保密协议或通过其他渠道提供。
谢谢、