This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:Linux 驱动程序和放大器;板级配置文件

Guru**** 2667775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581379/bq28z620evm-071-linux-driver-board-files

器件型号: BQ28Z620EVM-071
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z620

您好的团队、

我的客户使用 Ambarella CV28、内核 5.4.238 与 BQ28Z620 开发室外 CAM  

请帮助提供 EVM 的板级配置文件和 Linux 驱动程序

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    到目前为止是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您能检查一下是否有可用的 Linux 驱动程序吗?

    客户正在使用已集成 2s2p 电池的电池组

    如果他们将 2 个电池组串联作为电量监测计侧、仍假定为 2S、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有适用于此器件的 Linux 驱动程序、也无法共享板级配置文件。

    您不能使用 Hercules620 来测量 2 个 2s2p 电池组。 电量监测计需要读取每个串联电池的电压。

    此致、

    Diego