This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90:LTO 电池

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578709/bq41z90-bq41z90-lto-batteries

器件型号: BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我们将设计 11S3P 汽车电池包并评估 bq41z90 参考设计。 几个问题:

  1. ChemID 支持。 我们的电池组使用 Toshiba SCiB (LTO) 电池。 在中、我在“Chemistry"选项“选项卡下没有看到 bq41z90 的 SCiB/LTO ChemID bqStudio 。 我知道其他 TI 电量监测计存在 SCiB ChemID。 bq41z90 是否支持 SCiB/LTO ChemID、如果不支持、则建议的 ChemID 是什么或者为该器件申请 ChemID 的流程是什么?

  2. 低电压运行。 每节电芯的电压是否存在器件级限制? 在最坏的情况下、每个电芯都可以完全隔离到~1.0V 以下(电池包≈10V、持续 11s)。 bq41z90 是否会保持运行状态并在这种情况下提供可靠的测量、或者我们是否应该遵守最低的电芯/电池包电压限值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    只需签入查看我的问题是否有任何更新或见解。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 如果你的 chemid 不存在,那么它不受 DZT 支持。 需要重新创建化合物。 请联系您的支持 FAE 或您当地的 TI 办事处、获取有关此方面的帮助。

    2) 只要组合电池组电压超过 Vstartup、就可以正常工作。  

    此致、

    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 您能告诉我谁是我们的 FAE、或者如果我们位于 SC 查尔斯顿、我们应该联系哪个当地的 TI 办事处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以联系诺克斯维尔办事处或达拉斯办事处。

    此致、

    Diego