This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:BQ41Z90EVM 板 MOSFET 导通问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580338/bq41z90evm-bq41z90evm-board-mosfet-turn-on-issue

器件型号: BQ41Z90EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQ41Z90

您好 TI、

使用 Bq41z90EVM 板的 Im 用于我的电池管理系统工程。 Im 面对这一问题几乎一个月,我已经提出了多次票,但 TI 专家没有回复。 没有适用于 Bq studio 配置 BQ41Z90 的初始启动指南的正确文档。

问题:

即使在禁用保护功能后、充电和放电 MOSFET 也 无法手动导通、当我提出这个问题时、TI 也没有响应。 有时、DSG MOSFET 会在空闲状态下自动导通。

因此、请任何人帮助我使用 Bq studio 进行 BQ41Z90 的初始配置。 以便手动打开/关闭 MOSFET。

如果没有适当的文档、请向 TI 发出申请、请勿发布 TI、(甚至不预览)。

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FET_EN 是= 0 还是= 1?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    FET_EN=0、但我们仍然无法控制 MOSFET、有时 MOSFET 会打开、不管所有保护都是关闭的、但仍然不一致、它将保持打开/关闭、并显示消息 No Acknowledge from device。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 FET_EN=0、则 FET 只能由 FET CMD 控制。  

    发送 FET 命令时、您是否会看到 FET 开启和关闭?

    我还将仔细检查您是否正在运行最新的固件版本。

    此致、

    Diego