This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:TPS74601PQWDRVRQ1 PG 为低电平/高阻抗

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586185/tps746-q1-tps74601pqwdrvrq1-pg-is-low-level-high-impendance

器件型号: TPS746-Q1

您好、专家

我在设计中使用 TPS74601PQWDRVRQ1、然后将 10K 电阻器上拉至 3.3V。

IN(引脚 6)常开、值为 5.7V。

如果 EN(引脚 4)为低电平、PG 状态如何?

我的意思是、如果输入为 5.7V 且 EN 为禁用(无输出)、PG 是否会激活为低电平?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

     TPS74601PQWDRVRQ1 具有带 150-µs 延迟的开漏电源正常状态输出。  当输出电压降至低于 PG 阈值电压 (PGLTH) 时、PG 引脚开漏输出将启用并将 PG 引脚拉至接近 GND。 当输出电压超过 PGHTH 时、PG 引脚变为高阻抗、 在这种情况下、上拉电阻器将引脚驱动至 3.3V。

    此致、

    Daniel