This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TI-PD-ANALYZER

Guru**** 2811585 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-PD-ANALYZER, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585967/tps25730-ti-pd-analyzer

器件型号: TPS25730
主题中讨论的其他器件:TI-PD-ANALYZER

TI_PD_ANLYZER 软件是否可以与 USB2GPIO 一起用于 I2C 接口?  我想对 TPS25730 中的寄存器进行解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是两种不同的工具。  TI_PD_Analyzer 是一款 USBC-VBUS 监听器、显示 CC1/2 线路以及 PD 中的流量。  您可以使用 USB2GPIO 从 PD 控制器 (TPS25730) 读取寄存器(连接到 EVM 上的 I2C)。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp4a/slvucp4a.pdf#page=11

    我认为您不能同时使用这两种工具的任何原因;一种用于读取 PD 流量、另一种用于在 PD 通信后读取生成的寄存器。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-PD-ANALYZER 当前不可用、但我有一个 USB2GPIO。  我能够使用 USB2GPIO 通过 I2C 读取寄存器、但希望能够方便地为我解释位字段。  例如、我可以从寄存器 34h 读取 06 2C B1 04 00 A0。  如果我重新排序为字节序、我将得到电流和电压均为 12Ch (300d)。  我在 DS 或 TRM 中没有看到如何调整此值。  可将 I2C 数据转换为人类可读值的工具会很有帮助。

    13:49:42.551:SAA #1:I2CRead(地址 32d、命令 0x34):ACK 0x062CB10400A0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      TI-PD-ANALYZER 不会询问或解释 PD 寄存器、而是监控端口伙伴之间的通信。

    感谢您的反馈、我会将时间交给工具团队。  

    我在 DS 或 TRM 中没有看到的是如何缩放此值。

    有关 PDO 和 LSB 定义、请参阅 USBIF 规范。

    此致、
    Chris