This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:充电电压设置问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581091/bq25619e-charging-voltage-setting-issue

器件型号: BQ25619E
主题中讨论的其他器件: BQ25619

尊敬的 TI 团队:

客户在使用 BQ25619E 充电芯片时遇到问题:当尝试将 REG04 寄存器设置为 4.450V(二进制 11000)时、器件无法正常充电。 不过、当使用 4.200V(二进制 01000)的默认值时、充电功能运行良好。
您能否帮助分析此问题的原因? 下面提供了 BQ25619E 原理图以供参考。 谢谢!

 

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请详细说明。 提供电池电压、VBUS 电压、SYS 负载和完整寄存器读数。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    1 μ A、禁用看门狗功能的 BQ25619E 默认配置、芯片可以通过 340mA 充电电流正常充电(测试条件:VBUS=5V、VBAT=3.9V、VSYS 无法加载)。

    2 μ A、禁用看门狗功能的 BQ25619E 默认配置、将充电电压设置为 4.48V 且充电电流设置为 800mA 后、充电电流显示为 0mA。 (测试条件:VBUS=5V、VBAT=3.9V、VSYS 无法加载)。 下面是异常充电期间的寄存器配置和读取数据。

    写入:

    读取:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾听到您遇到了问题。 您能否检查输入、似乎未检测到 VBUS ...

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machael、

    已确认输入电压为 5V。 奇怪的是、充电使用默认值、但一旦 bq25619 的充电电压设置为 4.48V、就没有充电电流、读取寄存器显示不存在输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器日志是什么样子的? 测得的电池、系统和输入电压/电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    已确定问题、谢谢!