This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:UCC28950 OUTC、OUTD PWM 问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586092/ucc28950-q1-ucc28950-outc-outd-pwm-problem

器件型号: UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950

我们将使用大规模生产汽车 LDC(低压直流/直流转换器) UCC28950 。 但是、其中一个单位是 反复出现故障 。 经过调查、我们找到了 PWM 波形的问题 、如下所示。

我们的产品具有一个 独立的电源板和控制板 是的 通过 B2B(板对板)连接器进行连接 。 在当前大规模生产的单元中、其中一个 控制板出现故障

故障的性质就是这样 PWM OUT C 和 D 未正确输出 不同的功耗、如下面的波形所示。

VIN = 360VDC

VOUT = 12VDC

IOUT = 50A  

Fs = 94kHz  

image.png

 

问题是、在下面 完全相同的电路和条件 ,当我们组装一 不同的控制板、它可以正常运行而不会出现任何问题 。 好了 有问题的控制板 无法正常工作的检测元件、如波形所示。

“告诉我  可能会导致出现此类波形 。 另外、请告诉我 我需要测量哪些部分来进行调试

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、原因不同这不是 TI 芯片问题。 因此、我们认为这件事已结束

    最好的注意!