This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:TPS55261 PMIC 具有 5V 输入

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585014/tps65261-operation-of-tps55261-pmic-with-5v-input

器件型号: TPS65261

您好的团队、

   我们计划将 TPS65261 用于 FPGA 电源。 一个小查询。 该 IC 是否可以在 5V 的输入电压下运行? 在数据表中发现、V7V 引脚输出电压为最小 6V。 需要配置 EN1 和 EN2 引脚来对 FPGA 的电源进行序列编程。 如果 VIN 引脚电源为 5V、是否能够配置 EN1 和 EN2 引脚? V7V 引脚输出电压可以通过 5V 输入在内部生成 6V 电压?

 

此致、

D.Janardhan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janardhan:

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Janardhan

    • IC 可在 5V 输入电压下运行。 V7V 实质上用于为内部电路供电、并连接到 VIN 引脚。 因此、即使提到的最小值为 6V、5V 也应该正常。 该值是较高输入电压下稳压器输出的值。
    • 您可以使用输入电压来配置 EN1 和 EN2。 确保不要超过 EN 引脚上的绝对最大限值(即 7V)。 有关更多数据、请参阅本用户指南

    TPS65261 降压转换器评估模块用户指南(修订版 A)

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

          感谢您的答复。 在我们的新开发板中、可提供 15V 和 5V 电源。 如果 V7V 引脚电源问题没有问题、我们是否可以将 VIN 提供为 5V?  哪个 Vin 电源在损耗等方面更有意义。 正在连接到 PMIC?

    此致、

    D.Janardhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Janardhan

    我假设 FPGA 电路板的输出电压~3.3V 或 3.8V。

    在本例中、我建议使用 15V 输入。  

    您必须确保的一点是 EN 引脚通过分压器供电。 (如下所示)

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

          感谢您的快速答复。 在我们的开发板中、使用  TPSM84338RCJR 通过 24V 电压生成 5V 电压、将输出电压调节为 1%(在 IC 输出端使用高电容值)。 考虑损耗观点或、您建议在 VIN 处使用 15V 电源吗? 任何其他关键参数?  

       另一个有关 EN1 和 EN2 引脚连接的问题。 V7V 电源可连接到 EN1、EN2 会上拉电阻器?  为什么连接 EN1 和 EN2 引脚需要从 15V 电源获取电阻分压器? 或者、如果使用通过 IN 1%进行稳压的 5V 电源、是否可以连接 VIN 为 5V 来配置 EN1 和 EN2 引脚?

    此致、

    D.Janardhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到 IC 内部的 V7V 电源、我建议使用 15V 电压将调节至 6V、这意味着所有内部电路都是相对于 LDO 电压的。 使用 5V 也没有任何好处。  

    EN 引脚的绝对最大额定值为 7V。 因此、在 5V 情况下、无需电阻分压器。 15V 不是这种情况。 因而产生了分压器。  

    是否可以连接 5V 的 VIN 来配置 EN1 和 EN2 引脚?

    您只需将 EN1 和 EN2 保持悬空。 这无论如何都会启用它们。 将 EN 引脚连接到电压电平的理念是具有欠压锁定电平。 是的、也可以将其直接连接到 5V

    此致

    Nikhil