This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002 EVM + TPS2412 EVM

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPS2412, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585516/ucc39002-ucc39002-evm-tps2412-evm

器件型号: UCC39002
主题中讨论的其他器件: TPS2412UCC29002

您好、  

对于负载共享测试、我购买了 UCC39002 EVM 和 TPS2412 EVM。

然后设置测试环境、如 SLUA55.pdf 的第 4 页。

我使用直流电子负载、并对其进行了负载共享测试。

测试结果如下所示。

负载电流 (A) SMPS#A (A) SMPS#B (A)
1. 0.08. 0.92
2. 0.43 1.34
3. 0.81. 1.95
4. 1.32 2.38
5. 1.82. 2.89
6. 2.33 3.34
7. 2.83 3.80
8. 3.32 4.30
9. 3.86 4.70
10. 4.40 5.20
11. 4.92 5.68
12 5.43 6.14

这是正确的操作吗?

我知道 SMPS 中没有检测引脚。

因此、有源负载共享无法运行。

如果我设置了这个环境、是否没有问题?

或者您有任何疑虑吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minkyu、

    您能否澄清一下您的意思:

    [报价 userid=“503427" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585516/ucc39002-ucc39002-evm-tps2412-evm ]我知道 SMPS 中没有检测引脚。

    您是否说 SMPS 没有可用于连接 S+和 S-引脚的检测引脚? 如果您不向 S+和 S-引脚添加任何连接、则 UCC29002 在系统中不会执行任何操作。 如果没有它可以修改的 SMPS 反馈环路、UCC29002 本质上是无用的。 如果不使用 S+和 S-引脚连接、则添加 UCC29002 是毫无意义的。  

    您的测试结果就表明了这一点。 虽然 负载分布并不糟糕、但主动电流共享会产生更好的结果。 例如、在 7A 时、您应该预计电流偏差约为~8%。 但是、您会看到超过 25%的电流偏差。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我完全理解。 谢谢你。