This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:适用于 4 个并联 LED?

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580122/tps61169-appropriate-for-4-parallel-leds

器件型号: TPS61169
主题中讨论的其他器件: TPS61165

我正在使用一个 TFT 显示屏、它需要一个阳极和一个阴极连接来连接 4 个用于背光的内部并行白色 LED。 TPS61169 看起来适合串行 LED。 是否有任何理由不在我的情况下使用此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家将在下周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里的 LED 配置是什么? 终端设备是什么?  

    TPS61169 的输入电压为 2.7V 至 5.5V、最大输出电压为 38V、另一种解决方案是 TPS61165 的输入电压为 3V 至 18V。

    顺便说一下、您的 LCD 偏置解决方案是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 了解此应用的最佳方法可能是查看我们计划使用的 LCD 显示屏的数据表。 有关背光特征的信息(如果在 4.e2e.ti.com/.../AFY240320A1_2D00_2.4INTH_2D00_spec.pdf 页上找到)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    PLS 帮助检查 TPS61165 和 TPS61169

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我购买了 TPS61169 EVM、并对其进行了修改以连接到显示器。 结果符合我的预期、因此我将使用此器件。 数据表确实提到、它专为并联 和串联 LED 而设计。