This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:为客户提供的 LDO 器件建议

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585771/tlv767-ldo-device-suggestion-for-customer

器件型号: TLV767

您好团队:

您能否分享低于规格的 LDO IC 建议? 我认为 TLV767 可能适用于以下所有插座、但希望与您联系、了解具有价格竞争力且性能良好的 IC。

提前感谢您的帮助和支持。

客户规格

VIN

输出电压

输出电流

封装

开/关控制

有源放电

P/N

[V]

[V]

[A]

-

- - -

10.

3.3

0.5

SMD 类型

O

O

 

12

5.

0.5

SMD 类型

O

O

 

20

15

0.5

SMD 类型

O

O

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、  

    以下是我对这些插座的建议。  

    Vin = 10V、Vout = 3.3 Iout = 0.5 ->  TPS7A2633DRVR:500mA、18V 低 IQ LDO、具有电源正常指示

    Vin = 12V、Vout = 5 Iout = 0.5 ->  TPS7A2650DRVR:500mA 、18V 低 IQ LDO、具有电源正常指示功能

    VIN = 20V、Vout = 15 Iout = 0.5 -> TPS73801DCQR: 1.0A、低噪声、快速瞬态响应

    在定价方面、我们可以在哪里提供:  

    TPS7A2633DRVR/TPS7A2650DRVR 提供 0.183 美元/年 100ku/年

    TPS73801DCQR 提供 0.37 美元/年 100ku

    如果客户需要其他规格、请告知我。

    另外、客户是谁、每个套接字的音量是多少? 如果数量高于我在 100ku 时的假设、我可以看看我们是否可以提供更好的价格。  

    在这些插座中、我们与哪些竞争器件相竞争? 您能分享这些信息吗? 您可以与我们分享任何方框图/电源树吗、看看我们是否提供了正确的器件。

    感谢您联系我们、  

    Jorge Del Rio

    用于 MWL 的工业 PME(中宽 LDO)