This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:从 220V 交流输入寻找 0–100V/0–10A 可调电源的设计解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21222, UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585438/ucc21220-looking-for-design-solution-for-adjustable-power-supply-0-100v-0-10a-from-ac-220v-input

器件型号: UCC21220
主题中讨论的其他器件: UCC21222UCC21530-Q1

大家好:

我计划设计一个电源、具体规格如下:

  • 输入: AC 220V

  • 输出: 0V 至 100V DC 可调节

  • 输出电流: 0A 至 10A 可调节

目标是构建一个可提供高达 1kW 输出功率的完全可调节直流电源。 我想使用 TI 解决方案(例如 AC/DC + DC/DC 级)、通过 MCU 或数字电位器控制电压和电流。

任何人都可以推荐:

  1. 适用于 PFC + DC/DC 级的参考设计或 TI 器件

  2. 支持宽输出电压调节 (0V 至 100V) 的示例电路

  3. 恒压和恒流模式的推荐控制方法

任何建议或参考设计都非常感谢。

提前感谢!
—Ryder