This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:滤波 RM 的更新条件。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585794/bq27426-the-update-conditions-for-filtered-rm

器件型号: BQ27426

您好!

我总结了已过滤 RM 的更新条件。 请帮助确认它们是否正确。 请帮助纠正任何遗漏或错误。

如果满足以下任一条件、过滤后的 RM 将更新:

  1.  两个真实 RM 仿真之间的温度变化超过 5℃。

  2. 电池已充满电 (V_bat > Taper Voltage I_bat < Taper Current)。

  3. 电池完全放电(V_bat <端子电压并持续 2 秒) 。

  4. 在充电或放电期间(通过的电荷从 0mA 变为<xmt-block1> 1mA</xmt-block> 或<xmt-block2>–1mA</xmt-block>) 。 1mA。</s>–1mA

  5. 发送 SMOOTH_SYNC 命令。

  6. IC 复位或上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于复杂平滑算法的过滤 RM 更新。 存在多个同步事件、其中已筛选的 RM 设置为 True RM。

    *有效充电终止
    * RCJumpOK = 1,放松,温度变化超过 5°C
    *放电期间:电芯电压降至终止电压以下 (=Rm,经过滤波,True 0mA )
    *在任何状态:模拟结果为真 RM <= 0mA
    * SMOOTH_SYNC
    * SOFT_RESET
    * POR