This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF54:REF54 温度范围和可订购器件型号

Guru**** 2767805 points

Other Parts Discussed in Thread: REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587475/ref54-ref54-temp-range-and-orderable-part-numbers

器件型号: REF54

我在设计中使用 REF54 电压基准、特别是 4.096V 器件 REF54410。 在第 3 页的器件数据表中有一个器件比较表、根据脚注、市场上仅提供 SOIC 封装 C 级温度范围。 请参阅表格下方的图像:

如表以及数据表第 3 部分的第三段所示、C 温度范围指的是 0°C 至 70°C。 请参阅下图:

但是、在附录第 1 页的数据表中、封装信息表仅显示了 C 级器件、但现在的工作温度范围为–40°C 至 125°C。请参阅下图:

此外、在 REF54 产品的存储页面上、显示该器件的温度范围为–40°C 至 125°C

我想查询这种差异、并确认市场上可订购器件的温度范围。

此外、能否提供 VSSOP 封装器件何时能够在更高的温度范围内上市的粗略估算? 谢谢!

此致、

James Coyne